This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21225A:禁用规范

Guru**** 2381500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC21225A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964693/ucc21225a-disable-specification

器件型号:UCC21225A
主题中讨论的其他器件:UCC28780

大家好、

我们在高功率电源中使用与 UCC28780配对的 UCC21225A。 我注意到、在第8.4.1节禁用引脚中、禁用响应时间如20ns 范围内列出、这是传播延迟的产物。 现在也是启用的时候了吗? 当禁用引脚被置为有效时、栅极驱动器是否节省了功耗? 谢谢!

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    对于使能引脚传播延迟、驱动器输出的启用和禁用延迟为~20ns。 禁用驱动器会在数据表参数表中显示的静态电流下导致 IVCCI 和 IVDDA/IVDDB。 电流不会进一步降低。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、