This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761DSG

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964982/lm27761-lm27761dsg

器件型号:LM27761

由于-3.1V 输出端的电流消耗非常小(小于5mA)、如果 C32的使用较大、C32在充电或放电期间是否会导致芯片内开关管击穿?是我们电路中三个电容器 C28的电容值、 C32和 C33、对于此类小电流输出应用而言是否合理?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如原理图所示 、C28-4.7uF、C32-1uF 和 C33-4.7uF 符合数据表建议。  

    因此、我不希望出现任何问题。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有、我将继续 并关闭 此线程。

    此致、

    Febin