This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133 OVP

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964839/bq24133-bq24133-ovp

器件型号:BQ24133

尊敬的先生/女士:

我们遵循 BQ24133原理图并遵循以下电路、我对此电路上的 OVP 15V 设置有疑问。

电阻器 R6和 R7设置过压保护的限制。 它应保护 IC 免受15V 输入过压的影响、我将根据建议对 R6和 R7使用完全相同的值。 但是、在我们的测试中、我们看到、即使输入电压超过15V、仍允许充电。 我的问题是、是否需要将 ACFET 并排添加到 RevFET 以进行截止? 但是、在上面的电路中、不会指示 ACFET、但会指示电压为15V 的 OVP。

此致、
Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Felix、

    如果没有 ACFET、则不会发生 OVP、因为 REVFET 的体二极管将导通。 图10-5中的标题具有误导性、将在下一版数据表中进行介绍。

    此致、

    Ricardo