This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5106:关于 ESD 数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964768/lm5106-about-esd-data

器件型号:LM5106

您好!

我想向您询问 LM5106的 ESD 数据。
数据表指出、HBM 测试结果为"±1500V"。
然而,没有清洁发展机制数据。
您是否可以向我提供 CDM 数据?
此外、如果您有 MM 数据、请提供。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaji、您好!

    我 研究了 LM5106的 ESD 数据、 但未找到 CDM ESD 测试的测试报告。 该器件在一段时间前作为 National 器件发布、因此该测试数据不可用。 此外、即使在较新的器件上、毫米 ESD 也不是常见的测试、我也没有在 LM5106上找到该数据。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、