This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:Vout 和 VFB 跟随 Vin

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963863/tps7a33-vout-and-vfb-follow-vin

器件型号:TPS7A33

大家好、我在使用 RGW 封装的 TPS7A33时遇到了问题。 我尝试将 Vout 设置为-16.5V、并且能够在-19V 至-26V 之间变化 Vin。 我的原理图如下所示、我的 R22用于连接 Vin、R20用于连接负载。 另请注意、R24已安装、并且负载处的电容值增加、总电流为40uF。

我无法从 TPS7A33获取正确的输出电压。 如果 I SUPPLY Vin=-19V、我会看到 VFB =-1.22V 且 Vout =-17V。 当我将 Vin 的振幅增加至-26V 时、VFB 和 Vout 的振幅也会增加至 Vin =-26V、VFB =-1.76V、Vout =-24V。

我尝试移除 CFF C17没有效果。 我还能尝试其他想法吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我看到的一个潜在问题是反馈电阻器 R23和 R25可能有点过大。 一般经验法则是、您希望 VOUT 到 GND 的反馈路径中的电流至少是流入反馈引脚的泄漏电流的100倍、以避免精度问题。 FB 泄漏电流列为100nA (最大值)、因此您需要调整电阻器的大小、使反馈电流至少为100nA * 100 = 10uA。 这将通过 R23 + R25 <= 19V/10uA = 1.9Mohm 来限制反馈电阻器的限值。 我选择了-19V 方案、因为-26V 方案受此限制。  

    如果这无法解决问题、请尝试使用已知良好的器件替换 TPS7A33。 如果这仍然不起作用、请告诉我、我们可以继续尝试解决问题。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    感谢您的回答。 我认为问题实际上是我的 VIN 电源无法提供足够的电流。 我可以使用工作台电源使 TPS7A33脱离压降模式。 我将关闭该线程。

    此致、