请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62233EVM-574 主题中讨论的其他器件:TPS62420
您好!
TI 是否具有与 TPS62233DRYR 类似但输出两种不同固定电压的微型 IC?
我们需要一个能够 同时从同一 IC 提供3V 和1.8V 电压的 IC、当然、 对外部组件的需求最低、电池效率最高、例如 TPS62233DRYR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TI 是否具有与 TPS62233DRYR 类似但输出两种不同固定电压的微型 IC?
我们需要一个能够 同时从同一 IC 提供3V 和1.8V 电压的 IC、当然、 对外部组件的需求最低、电池效率最高、例如 TPS62233DRYR
您好!
我们拥有的最小双降压转换器是 TPS62420/21、它采用3.00mm×3.00mm VSON 封装。
请查看数据表。
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62420.pdf
此致、
Febin