This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62233EVM-574:微型 REG 降压 IC 输出2个固定电压

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961197/tps62233evm-574-tiny-reg-buck-ic-outputs-2-fixed-voltages

器件型号:TPS62233EVM-574
主题中讨论的其他器件:TPS62420

您好!
TI 是否具有与 TPS62233DRYR 类似但输出两种不同固定电压的微型 IC?  
我们需要一个能够 同时从同一 IC 提供3V 和1.8V 电压的 IC、当然、 对外部组件的需求最低、电池效率最高、例如 TPS62233DRYR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们拥有的最小双降压转换器是 TPS62420/21、它采用3.00mm×3.00mm VSON 封装。

    请查看数据表。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62420.pdf

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    我希望您能找到解决方案!

    由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如需更多支持、请联系我们。

    此致、

    Febin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    事实上、我检查过 IC、它涉及更多的外部组件、因为它不是固定电压、所以如果有一个用于1.8V 和3V 两个固定电压的 IC、这将是完美的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们当前产品系列中没有任何更小的双路降压转换器。  

    但是、如果您可以考虑单个电源轨、则我们拥有更小的器件、具有更好的性能。 请告诉我是否能为您提供帮助。

    此致、

    Febin