This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:非常短的高电平脉冲至/SHDN

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964887/tps2660-very-short-high-pulse-to-shdn

器件型号:TPS2660

您好!

我对 TPS2660/SHDN 行为有疑问。
如果在/SHDN=低电平期间有噪声或短路高脉冲、例如/SHDN 引脚的20nsec 高脉冲输入、那么该器件上是否可能出现问题?
我认为、即使通过这个极短的高电平脉冲使能器件一次、器件也会很快再次被禁用。 因此、我想这个极短的高脉冲实际上不会发生任何事情。

你怎么看?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    即使/SHDN 变为高电平、也会有250us 的延迟。 因此、/SHDN 上大约20ns 的短脉冲不应成为问题。

    此致、Rakesh