This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7733B:树脂和复位功能

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964702/tl7733b-resin-and-reset-functionality

器件型号:TL7733B

此问题与数据表中似乎存在的差异有关。 在树脂的引脚说明中,它将引脚描述为器件的“禁用”。 它表示“当复位输入为低电平时,复位输出变为低电平,RESET_N 变为高电平。” 我认为这意味着、当原料取消置位时、无论 SENSE 引脚中的电压如何、RESET 和 RESET_N 都将取消置位。 我对使用设备的 RESET_N 感兴趣。 但是、在图1时序图的数据表中进一步向下显示、当原料变低、RESET_N 也变低。 您能不能澄清此器件遵循的行为。 我对引脚功能描述的行为感兴趣,因为我想使用“禁用重置”功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您指出这一错误。  /树脂 输入低电平的引脚说明听起来不正确。  当/树脂 变为低电平时、逻辑状态应该为 RESET = H 和/RESET = L   

    遗憾的是、这与您的应用所需的内容相反。