This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21040:关于 BQ21040DBVR 充电电路

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964159/bq21040-regarding-bq21040dbvr-charging-circuit

器件型号:BQ21040

您好!

我们正在开发采用 BQ21040DBVR 充电电路的系统、以便为 VL-3032 Panasonic 钒 Pentoxide 锂电池充电。 好的、问题是我们能否使用 BQ21040DBVR 充电电路为 VL-3032电池充电。 请您做好必要的工作。  

谢谢、此致、

罗珊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,罗珊

    我认为  VL-3032 Panasonic 钒 Pentoxide 锂电池的充电电压约为3.4V。

    BQ21040专为锂离子电池而设计、具有更高的充电电压。   

    我们没有为此类电池设计的充电器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Johns、

    感谢您的参与。 您是否可以建议使用适用于  其他来源的 VL-3032 Panasonic 钒 Pentoxide 锂电池的充电器? 如果可能? 因为我们正在努力寻找一个。 因此、如果可能、请从您的角度寻求帮助。 提前感谢。  

    此致、

    罗珊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,罗珊

    抱歉、我们没有用于此电池的充电器。

    但我确实看到 Panasonic 公司有一份应用手册、介绍了一些充电选项。   有关 VL 系列充电选项、请参阅应用手册 AAF4000COL6。