This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:FPWM / PFM 模式变化

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963293/tps628502-q1-fpwm-pfm-mode-change

器件型号:TPS628502-Q1

您好!

器件上电后控制 CAN 模式引脚? 在器件运行期间、FPWM 和 PFM 之间动态反向和强制。 谢谢你。

此致、

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    建议不要将 Mode 引脚悬空、如果您计划使用外部信号对其进行控制、那么我不会想到会出现严重问题。 您能否分享一下您计划如何控制它?  

    但是、您可以选择 MODE 引脚作为自动模式、以便当有负载器 件进入 PWM 且在剩余时间内保持 PWM 模式时。

     最好的 rgerds、

    Tanvee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    客户希望在系统处于活动状态时电路处于 CCM (FPWM)模式、即使负载电流为1mA、也是如此。 而当系统处于睡眠状态时、电路处于 PFM 模式。 谢谢你。

     

    此致、

    Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguri、

    感谢您提供详细信息。 我正在关闭该主题、请随时与我们联系、以了解更多详细信息。

    此致、

    Tanvee