This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3435:关于规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3435, LM3549, LM3535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961786/lm3435-about-specifications

器件型号:LM3435
主题中讨论的其他器件: LM3549LM3535

大家好、团队、

我正在比较 LM3435和 LM3549的规格。
LM3549的最小 LED 电流限制为100mA。
另一方面、LM3435对 I1.5A、001h 条件下1.2mA 的电流进行了说明、那么我是否可以认为该 IC 可以控制低于10mA 的 LED 电流?
LM3549数据表指出、电流上升和下降时间最大为50usec、但 LM3435没有。
从图19可以看出、它比 LM3549更快、您是否有任何规格或数据?
LM3535具有内部反馈、我们认为这是因为 LED 阴极电压不会不必要地上升。 请告诉我大概的阴极电压吗?

此致、
中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中山先生、您好!

    是的、根据数据表、您可以控制低于10mA 的 LED 电流。

    图19未显示最大规格、该器件有点旧、我们没有其他规格或数据。

    阴极电压由您选择使用的 LED 的 VOUT 和导通电压决定。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Monet-San、

    感谢你的答复。

    我知道 LED 电流可以控制在10mA 以下。

    对于其他项目、我将购买评估板并进行测量。

    此致、

    中山市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nakayana、

    您可以从 TI.com 申请样片和 EVM 板。

    如果您有更多问题、请随时与我们联系。

    最恰当的考虑  

    徐美奈