This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25101:使用 ISET 引脚进行电流监控

Guru**** 2519650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964746/bq25101-current-monitoring-using-iset-pin

器件型号:BQ25101

我想使用 ISET 引脚通过外部 ADC 监控充电电流。 但是、我在数据表中找不到有关 ISET 电压范围的信息。 ISET 引脚上的可能电压范围是多少?如何将电压转换为电流测量值(给定外部电阻值)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您将看到 ISET 上的最大电压约为1.5V。 然后、电压将与通过 ISET 引脚编程的最大充电电流近似成正比。