This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:ADR0-ADR2输入规格

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963438/lm5066-adr0-adr2-input-specification

器件型号:LM5066

遗憾的是、在 LM5066数据表中、我找不到有关 ADR0-ADR2输入的输入阈值或这些输入在 VDD 或 GND 状态下的输入电流的任何信息。 这些输入是如何在内部极化的(连接到 VDD 和 GND 的内部电阻器)?
这很重要、因为 PMBus 地址是在不同的位置设置的、我们希望在地址线路上使用串行电阻器。

此致

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michal、

    欢迎使用 E2E!

    这些是三态引脚。 默认情况下、这些引脚为悬空状态、除非外部电路上拉或下拉引脚。 您能告诉我您到底在寻找什么吗?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    LM5066数据表明确指出、地址输入应连接到 VDD、GND 或保持开路。 但是、我们到目前为止的经验表明、输入电流可以忽略不计、我们的解决方案在许多类似的地方工作。
    为清楚起见、我随附了一节原理图、以及 LM5066系统地址输入的内部结构可能是什么样的。

    我所询问的信息将使我们能够确定我们可以使用哪些上拉和串行电阻值来安全地定义 LM5066地址。 地址(5的1) 设置在模块连接器的另一侧。
    如果此信息不可用、请建议这些电阻器的值。 串行电阻器的使用主要是出于安全原因。

    此致
    Michal Laszczynski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michal、

    感谢您提供详细信息。 我将检查我们是否有有关内部电阻器的可用信息、并在下周初通知您。

    在外部上拉时、我们使用标准的10kOhm 电阻器。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michal、

    抱歉、我们没有关于内部上拉和下拉电阻器的详细信息。 请使用标准10kOhm 电阻器的外部上拉电阻器、如果您发现任何问题、请告知我们。

    此致、Rakesh