This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8557IEVM:LP8557IEVM I2C 问题

Guru**** 2643445 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8557IEVM, LP8557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964401/lp8557ievm-lp8557ievm-i2c-problem

器件型号:LP8557IEVM
主题中讨论的其他器件: LP8557

您好、先生、

我购买了一套 LP8557IEVM、收到后、我开始测试。 I2C 无法通信。

我检查了电路板的 I2C 电路、发现 I2C 信号引脚都接地。

然后、我检查了 LP8557I (U1)芯片标记并打印了"39RN P40"、这是正确的吗?

销售订单号 T01039025

客户 PO 项目号 LP8557IEVM

谢谢、

林大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经检查了两个 EVM 的 LP8557、它们的 I2C 都是上拉至 VCC 的。

    您可以使用此网站搜索芯片信息。

    BR、

    Robin