This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:OVP 电路和充电放大器;系统电流

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, BQ24073, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962005/bq25616-the-ovp-circuit-and-the-charge-system-current

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: BQ24073BQ25606、Strike

尊敬的先生。

您能为我提供有关 BQ25616和 BQ24073的帮助吗?

我使用 BQ25616设计了我的充电器、 它运行良好。

但为了节省系统成本和空间、我将再次检查电路。

问题1:
我为 BQ25616设计了一个 OVP 电路并进行了测试,是否可以移除 BQ25616的 OVP 电路?
bq25616的输入电压最大为16V。
我需要减少 BOM 和空间。


我使用的是1A 适配器。
电池充电电流为1C、容量为850mA。
当电池完全放电时、初始状态下的充电电流需要850mA、并且为了运行系统、它还需要最大800mA。
适配器电流低于1.65A (850 + 800mA)。
当器件以800mA 电流工作后,它进入 IDLE 模式,在 IDLE 模式下电流消耗为20mA。

问题2:
在这种情况下,BQ25616是否会降低充电电流以向系统提供足够的电流?
如果器件进入空闲模式、BQ25616会再次向电池提供850mA 的充电电流?

问题3:
在这种情况下、BQ24973是否会降低充电电流以向系统提供足够的电流?
如果器件进入空闲模式、BQ24973会再次向电池提供850mA 的充电电流?

此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    我为 BQ25616设计了一个 OVP 电路 并进行了测试,是否可以移除 BQ25616的 OVP 电路 ?

    没关系。 VAC 短接至 VBUS 并悬空 ACDRV。

    在这种情况下 ,BQ25616是否 会降低充电电流以向系统提供足够的电流?

    你是对的。 充电器将始终优先为系统供电。 数据表的动态电源管理部分对此进行了说明。


    如果器件进入空闲模式、 BQ25616 会再次向电池提供850mA 的充电电流?

    正确。

    在这种情况下、BQ24973是否会降低充电电流以向系统提供足够的电流?

    是的
    如果器件进入空闲模式、BQ24973会再次向电池提供850mA 的充电电流?

    是的

    此致、

    Ricardo

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricardo

    感谢您的友好解释。

    此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricardo

    1.您能否查看随附的原理图?

    2.如果我不使用外部 OVP 电路,应该放置一个齐纳二极管代替 OVP 电路吗?

      使用了一个 ESD 二极管。 3A 的齐纳二极管非常昂贵。

    3.关于 TS 引脚,我使用了10K 上拉/下拉。 对吗?

    4.我将/pg 引脚连接到 CPU 的一个 ADC 引脚、将 BAT 引脚连接到 CPU 的另一个 ADC 引脚。

      如果  对 BQ25616施加高压 ESD (插入直流插孔或连接电池时),ESD 是否可以通过 BAT 引脚的/pg 应用于 CPU 的 ADC?

    5. BQ25616和 BQ25606之间有何差异?

      如果 BQ25616交付时间较长、我会将 BQ25606视为备用 IC。

    e2e.ti.com/.../BQ25616_5F00_sch.pdf

    此致、Yoon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoon、

    1.您能否查看随附的原理图?

    如果您使用的是1A 适配器、为什么将 ILIM 设置为1.27A? 除此之外,我没有看到任何重大问题。

    2.如果我不使用外部 OVP 电路,应该放置一个齐纳二极管代替 OVP 电路吗?

    如果您要使用 ACRDV 电路、我强烈建议您添加二极管。

    3.关于 TS 引脚,我使用了10K 上拉/下拉。 对吗?

    如果不使用热/冷、则可以更换 RT1和 RT2。

    4.我将/pg 引脚连接到 CPU 的一个 ADC 引脚、将 BAT 引脚连接到 CPU 的另一个 ADC 引脚。

    /PG 不会对 CPU 产生 ESD 冲击、因为它不直接连接到输入、而是连接到输入比较器的输出。 在电池热插拔的情况下、BAT 有可能导致 CPU 受到 ESD 冲击。 您有责任为您的 CPU 设计保护功能。 如果不需要这一点、我们可以提供具有集成 ADC 的充电器、这些充电器可以报告 BAT 电压。

     5. BQ25616 和 BQ25606之间有何差异 ?

    请参阅 BQ25616数据表的器件比较表。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ricardo。

    非常感谢您的解释。

    我将 ILIM 设置为1.27、因为我首先考虑1200mA 电池、 1.5A 电池和2.0A 电池采用 者。

    BTW,如果 Adopter 为1A 和,  ILIM ==1.27A,峰 值电流=1.5A,  1A 采用者是否损坏?

    BRS、Yoon。