This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:降压稳压器中的电感器、MOSFET 和二极管器件评论

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085, LM5085EVAL, LM5005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964257/lm5085-inductor-mosfet-and-diode-part-review-in-step-down-regulator

器件型号:LM5085
主题中讨论的其他器件:、 LM5005

大家好、

我们有一个具有以下规格的系统:

  • 输入电压典型值为48V、最大值为72V
  • 4V 输出电压进入 GSM 模块
  • 空闲情况下的 Iout 为40mA
  • 通信时的 Iout 平均值为600mA
  • 电流峰值为2A、持续时间为577us、间隔为4.6ms。 此时、Vout 的最大压降可为0.3V。
  • 成本敏感型应用

为此、我们选择了以下器件:

  • 电感 器 BWVS006045470M00 、具有47uH、1.2A 额定电流和1.9A 饱和电流
  • MOSFET PXP400-100QSJ 、导通电阻典型值为270m Ω、最大值为400m Ω、ID 连续值为1.4A、总栅极电荷为10.1nC (最大值为15.2nC)、最大值为100V VDS
  • 二极管 SL110PL-TP 、Vf 为600mV、VR 最大值为100V、Ir 为0.5mA

这些组件是否足以满足此设计的要求? 谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Privthi、

    LM5085似乎适合此应用、我针对48V-72V 输入至4V 2A 输出运行了快速 WEBENCH 设计、负载瞬态看起来不错。

    47µH、您的 Δ I 电感器在1.9A 时饱和、但在负载瞬变至2A 期间、电感器可能会饱和。 我建议使用饱和电流大于峰值输出电流的电感器。

    您可以 使用 BOM 运行 WEBENCH 仿真、也可以在 LM5085EVAL EVM 板上尝试。

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢奥兰多。 在您的回答之后还有几个问题:

    对于电感器来说、由于选择的电感值大于 Webench 的值为47uH、因此即使电流为2A、开关电流也足够大、就像下图所示?

    -是否可以在 Webench 中使用定制电感器、MOSFET 和二极管? 我似乎无法弄清楚如何操作。

    同样、在本问题中  、我们还将直接为 GSM 模块供电、因此降压稳压器将进入电容器的"移动电源"、例如一个100uF 钽电容器和一个10uF 陶瓷电容器。 GSM 模块的输入电容是否也可以是 LM5085的输出电容?按哪个顺序?

    -由于电容器的这种"移动电源",用于纹波抑制的 RR、Cr 和 CAC 的值将如何变化?

    谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    对于2A 负载、SAT 曲线看起来很紧凑、尤其是(1)饱和点在高温时降低、(2)电流限制需要一定的裕度。 您可以根据30-40%的纹波电流选择电感。

    就 Cout 而言、下行电容会增加到总输出电容、因为它都有效地位于同一电源轨上。 如果您使用的是3类纹波注入、则值不受此影响。 只需选择组件即可在 FB 提供足够的三角纹波电压(基于电感器上的方波电压、从而在 CC 上产生三角电压、然后再将交流耦合到 FB)。

    此外、请注意、我们还有适用于此应用的转换器(具有集成 FET)、例如 LM5005 75V/2.5A。

    此致、

    Tim