This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54291:TPS54291有关补偿的问题。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964734/webench-tools-tps54291-tps54291-questions-on-compensation

器件型号:TPS54291

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

原始帖子中的电子表格非常有用。 我在数据表中的公式中没有发现错误。 当我查看示例设计时、它上的组件未包含在数据表说明中。 例如从 SW2接地的串联电容器(470p)电阻器(10)以及补偿组件上的 C6/C8电容。 对于 C6/C8、我不确定如何计算它们。 这两个值中的任何一个会影响电阻分压器中的 C1/C2值吗?

我也对 Cout 是什么有点困惑。 我在电源的输出端有 Cout 电容器、但在负载附近也有大容量电容器。 我是否需要在计算补偿时考虑大容量电容器。  

谢谢您、

Jennifer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jennifer  

    C3和 R2形成 RC 缓冲器、从而减少 SW1/2节点上的振铃。  

    我会附上一个文件供您参考。  

    2. C6是 Comp,您可以使用 Equation10来计算它。  

    C7和 C8用于滤除噪声并 降低带宽以外的增益、您可以直接使用 TI 推荐值、通常我们将其设置为10pF ~ 68pF、不会影响 C1/C2值。  

    3.我们不需要考虑大容量负载电容器、因为它们不在反馈环路中、 我们只需要在计算时考虑局部 Cout。  

    e2e.ti.com/.../7725.Power-Tips-_2D00_-Calculating-an-R_2D00_C-snubber.pdf