This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23734:根据 TPL &gt、TPH 和 BT 检测 PSE 的功率能力

Guru**** 2503665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23734

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964517/tps23734-detecting-power-capability-of-pse-on-the-basis-of-tpl-tph-and-bt

器件型号:TPS23734

你(们)好  

   我们将 TPS2373-4 用于   我们所获得的应用    

TPH=1、TPL =0、BT =0 ( 这表示 25.5W)即使 POE  未插入 且 系统 从直流运行。

请 告诉我 以下内容   

1)      未 插入 POE 时,TPH、TPL 和 BT 的默认状态应为什么 ?

2) 2)    我们得到  TPH=1、TPL =0、BT =0 (即使 PSE  未 插入)的可能原因是什么。

3) 3)如何  区分两 种不同的功率 、它们具有相同 的 TPH、TPL 和 BT 值 、例如  62W 和 71W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、您好!

    您在 E2E 主题标题中标记了 TPS23734并使用了 TPS23734。 但您在文本中提到您使用的是 TPS2373-4  

    TPS23734和 TPS2373-4是非常不同的器件。 TPS23734没有 TPH、TPL 和 BT、因此我假设您使用的是 TPS2373-4。

    "PSE 分配的功率输出、二进制编码。 以 RTN 为基准的开漏、低电平有效输出。 如果通过 APD 输入检测到辅助电源适配器、则 TPL 变为断开状态、TPH 将拉低"

    ***请注意,低电平有效输出。  

    因此、如果您使用直流适配器电压、则 TPL 变为开路(即0表示 EVM 中的 LED 关闭)、TPH 变为低电平(即它处于活动状态、因此它为1表示 LED 将亮起)。 因此、您所描述的内容与数据表中的内容完全相同。  

    数据表中的表2说明了哪些状态取决于 PSE 类型和类别。 它们为低电平有效、因此未激活将具有高阻抗。  

    您无法分辨不同功率级别之间的差异、因为它们属于相同的 PSE 类型。 下面、我将表格分成了 PSE 类型:
    红色- 1类 PSE 不是.bt

    蓝色- 2类 PSE 不是.bt

    第一个绿色- 1类 PSE 电源.bt

    第二个绿色- 2类 PSE 电源.bt

    第三个绿色- 3类 PSE 电源.bt

    第四个绿色- 4类 PSE 电源.bt

    无法区分62W 和71W、因为两者都具有5指 PoE 分类握手。 此外、没有理由将它们分开、因为 Typ2 4 PSE 必须能够在端口提供71W、因此如果 PD 请求71W 并被授予功率、则功率将为71W。 如果 PSE 降级 PD、功率将为51W 而不是62W。  

    请查看我们的培训视频以了解更多说明。  

    https://training.ti.com/power-over-ethernet-poe-training-series