This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R050:LLC 谐振转换器仿真问题

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R050, LMG3410R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964214/lmg3410r050-llc-resonant-converter-simulation-problems

器件型号:LMG3410R050

大家好、早上好。

我尝试使用 Test_LMG3410_BUCK 设计示例作为起点来仿真谐振转换    器、只需将 LMG3410R150替换为 LMG3410R050即可。 除此之外、开关频率更改为500kHz、电源侧电压更改为50V、但电路的其余部分保持不变。

当我在无负载或电阻的情况下测试半桥时、我获得所需的方波。 但是、当我连接谐振电路时、输出波形毫无意义。

在进行一些绝望的试验时、我意识到包括隔离式电压源(如下图所示)会使系统按预期工作。 不过、包含该组件似乎并不正确、因为我无法分析开关中谐振电路产生的影响。

必须指出的是、谐振电路也使用正弦和方波电压源进行了测试、并且工作正常。

我们非常感谢您就此问题提出的任何建议! 提前感谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leandro、

    感谢您联系我们! 您是否能够在没有隔离式电压源或/和仿真文件的情况下共享您的波形? 谢谢!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的张一,感谢您的回复!

    这是具有隔离式电压源的项目:

    e2e.ti.com/.../proj_5F00_with_5F00_isov.zip

    这是不带隔离式电压源的项目:

    e2e.ti.com/.../proj_5F00_without_5F00_isov.zip

    这是没有隔离电压源的变压器次级侧的波形:

    相反、这是与隔离式电压源位于同一点的波形:

    这是上一波形的缩放:

    非常感谢您花时间查看我的问题。 如果您需要进一步说明、请告诉我。 再一次,非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leandro、

    由于电流高于过流保护阈值、因此没有隔离式电压源的器件会受到保护:您可以通过探测开关节点处的电流以及故障信号来看到它。 使用隔离式电压源时、SPICE 处理进入 ISO 源的电流为零(我认为)、它不会触发 OCP 功能、器件可以正常工作。

    要使没有 ISO 电压源的器件正常工作、您需要增大电感、以便减小电流。 只要电流低于~50A (数据表中 R050器件的阈值)、您应该会看到器件正常运行。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的张爱一:

    非常感谢您抽出宝贵的时间进行澄清。 我将仔细检查您的观察结果! 谢谢!!