This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46001-Q1:IBIS 模型

Guru**** 2544050 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963912/lm46001-q1-ibis-model

器件型号:LM46001-Q1
主题中讨论的其他器件:LM46001

您好问题、

您能不能共享用于 LM46001的 IBIS 或 Spice 模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您可以在产品文件夹中找到 SPICE 模型:

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    仅具有 PSpice 特定模型的网站。

    我们是否有用于 LM4600的 SPICE 或 IBIS 模型?  

    将 PSpice 转换为 IBIS 模型时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我要求内部建模团队提供支持。 我会告诉您我发现了什么。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    如果您为我们提供了快速通道、那将会很棒

    BR、

    Shubham  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    我们没有适用于此器件的 IBIS 模型。  

    电源转换器的 SPICE 模型仅对核心功能建模、不对数字 I/O 建模

    此致、Jason