This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930 AFE 泄漏电流

Guru**** 2810855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964477/bq76930-bq76930-afe-leakage-current

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

你(们)好

BQ76930和 BQ76940分别用于10个灯串和13个灯串的两个项目。

大规模生产后、发现电池组有一段时间的库存。 BQ76930的第10个灯串、BQ76940的第10个、第12个和第13个灯串具有泄漏电流。 分析发现相邻的 AFE 如果电池电压的采样引脚存在泄漏、则可以确认在存储电池组时 AFE 中没有泄漏问题 (如果 AFE 的采样引脚在进入存储器时发生泄漏,则1K 采样滤波器电阻器将存在电压差,主机计算机可以检测到该电压差),在坏的保护板断电后,让它等待1小时, 然后再次上电。 在大多数情况下、之前的 AFE 泄漏故障将消失、但在等待一段时间(可能10分钟或1天)后、故障将再次出现、泄漏电流将逐渐增加、电压出现在1K 采样滤波器电阻上、 采样电压将小于实际电池电压、AFE 输出的电压和 AFE 采样引脚的电压是相同的(AFE 内部的 AD 采样仍然正常)。 目前、电压采样端口上未添加 TVS 保护二极管。

我想知道如何解决这个问题?

e2e.ti.com/.../8540.Schematic-Prints.pdf

谢谢你

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    您可以将泄漏作为电阻器上的电压进行测量、器件也可以测量泄漏电流。  现在面临的挑战是、确定泄漏电流是否在以下范围内:

    • 电路板组件上有污染
    • IC
    • 电容器
    • PC 板本身。

    我们已经看到了 BQ769x0的所有这些情况。  与切断电源类似、加热电路板以拆散部件通常也会暂时或永久地解决问题。 您可以尝试对器件进行回流焊、查看是否返回、或者在正常电路板和不良电路板之间交换器件、以查看器件或电路板是否存在问题。

    创建每个射频和 RC 滤波电阻器上的电压表有助于查看电流流向。 如果 RVC10有输入电流、而 RVC9有输出电流、则泄漏可能发生在 IC 中、引脚之间、电路板中或电容器中。  如果 RVC10有泄漏并且 RVC5X 有电流输出、则可能是 IC 或电路板中的泄漏、电容器中的泄漏不太可能、因为没有任何电容器直接连接、并且引脚是分离的。  

    您可能能够在不加热的情况下显著提升 IC 引线、但通常情况下、它可能是破坏性测试切割 IC 引脚或电路板走线、以查看泄漏何时停止。