This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003-Q1:LM76003异常声音

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961822/lm76003-q1-lm76003-abnormal-sound

器件型号:LM76003-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76003

一个项目使用 lm76003输出5V 电压。  

在应用中、发现 IC 在轻负载下工作时有噪声。  

添加3欧姆功率电阻器、声音消失。  

是否有任何方法可以解决该噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在轻负载条件下以 PFM 模式运行。 在 PFM 模式下、开关频率会降低以保持稳压状态并提高效率。 这种降低的开关频率有时会导致陶瓷电容器"嗡嗡"。 向输出施加负载不会使 PFM 中的开关频率下降到同样低的水平、这可能是您听不到噪声的原因。

    该器件具有一个 MODE 引脚、该引脚可被拉高以禁用 PFM、并以固定频率在 FPWM (强制脉宽调制)中运行。 您能否尝试将 MODE 引脚拉高以查看此噪声是否在轻负载时消失?

    您能否发送此电路的原理图? 您还能告诉我您使用的输出电容器是什么吗? 您是否能够在轻负载和负载增加的情况下获取 VIN、VOUT 和 SW 节点的波形?

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一个星期内没有听到有关这方面的答复。 请告诉我您是否已解决此问题或仍需要支持。  

    我将关闭此帖子、如果仍需要支持、则可以重新打开该帖子。

    谢谢、Jason