This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压控制器建议查询。

Guru**** 1421710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610, LM27403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964484/buck-controller-recommendation-inquiry

主题中讨论的其他器件:UCC28610LM27403

您好、TI 专家。

请求降压控制器建议。

我对以下资料进行了询问,并收到了以下答复。

----------------------------------------------------

[问题]

-输入:三相4线单相标准(176Vac ~ 264Vac)

-输出:4个通道
直流12V、30W
直流12V、12W
直流12V、12W
直流12V、12W

[要求]
1) 1)输入、输出隔离、输出4通道 GND 隔离
2) 2)每个输出功率过流保护
3) 3)将输出电压调节到3%以内
4) 4)支持初始 IC 工作电压直流的产品
5) 5)具有输入控制的 IC (使能引脚)
6) 6)总效率超过81%
7) 7)工作温度为-25度至70度

----------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

[回复]

总输出功率为66W、属于反激范围。

我建议将 UCC28610用作反激式控制器、将交流输入转换为15V DC。

并对每个输出通道使用单独的降压控制器、因为输出调节和专用 OCP 功能。

UCC28610的 MOT 引脚可配置为使能引脚。

关于降压控制器、我建议您从非隔离论坛中咨询器件型号。

--------------------------------------------------------------------

我想请求一个适合上述答案的降压控制器建议。

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我建议尝试使用 WEBENCH 电源设计器 来查找合适的降压稳压器。

    请参阅以下示例、我在2.5A (30W)下输入了14.5V-15.5V 输入、12V 输出、在设计注意事项下、我输入了70摄氏度的最高环境温度:

    单击"View Designs"后、我筛选了"IC 特性"下的"Enable"和"Adjustable Current Limit":

    如果需要、我可以进一步滤除以实现最低效率。

    没有用于预偏置启动的滤波器(我相信这就是您所说的" 4)支持初始 IC 工作电压直流的产品"的含义)、因此您必须查看每个器件的数据表以查看其是否支持此功能。 我知道 LM27403 (如上面的屏幕截图所示)确实支持预偏置启动。

    您可以自定义任何设计、以查看有关其输出纹波、效率等的更多详细信息

    此致、
    Kris