This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1-Q1:反向电压保护和浪涌电流

Guru**** 2393555 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00992, LM5050-1-Q1, CSD19532Q5B, LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964679/lm5050-1-q1-reverse-voltage-protection-and-inrush-current

器件型号:LM5050-1-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-00992CSD19532Q5BLM7480-Q1

大家好、团队、

我的客户正在基于 LM5050-1-Q1实施反向电压保护。 参考设计 TIDA-00992适合其应用。 但是、它们对容性负载和浪涌电流有疑问。 反向电压保护将连接到三个直流/直流转换器。 总输入电容(仅直流/直流输入端的电容、不包括每个直流/直流输出端的输出电容)约为1500uF。 它们是打开时的浪涌电流问题。 CSD19532Q5B MOSFET (也在参考设计中使用)的脉冲漏极电流为400A、持续时间不超过100ms (≤1%占空比)。 您能帮助我们检查是否存在违反行为、以及如何解决此问题吗?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

     LM7480-Q1是适合您的应用的器件。  LM7480-Q1具有额外的 HGATE 驱动器、可用于控制浪涌电流。