This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492HC:LM3429HC 应用问题和原理图已确认。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492HC, TPS92691, LM3492, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964099/lm3492hc-lm3429hc-application-question-and-schematic-confirm

器件型号:LM3492HC
主题中讨论的其他器件: TPS92691LM3492TPS92692

尊敬的 TI 支持团队:

CTM 将 LM3492HC 用于 UVC LED 应用。 方框图如下所示:

UVC LED 性能如下所示:

Vf (典型值) = 6.5V @ 0.25A

 

以下是可供您参考的 CTM 设计计算过程。

如果您有任何问题、请帮助查看原理图。请告诉我。

 

Black small squareVIN (最小值) = 20V、VIN (最大值) = 30V

Black small squareVf (典型值) = 6.5V @ 0.25A

Black small squareVIOUT (min)= 1.25V

→VOUT (标称值) = 8 x VF (典型值) + VIOUT (min)= 53.25V

 

Black small squareVOUT (最大值) = 62.63V @ VFB (最大值) = 2.88V

Black small squareVFB (标称值) = 2.448V @ VOUT (标称值) = 53.25V

→RFB1 = 332KOhm、RFB2 = 16KOhm

Black small squareVIN (最小值) = 20V、VIN (最大值) = 30V

 

Black small squareFsw = 900kHz、RRT = 100k Ω

Black small squareVIN (最大值) = 30V、ILED = 0.25A、VOUT (标称值) = 53.25V

→IIN (最小值) =[VOUT (标称值) X ILED]/VIN (最大值)

      = 0.44375A

Δ t→=[1 - VIN (最大值)/VOUT (标称值)]/fsw

  = 0.49µs μ A

→L = VIN (最大值) x 吨/ 2 x IIN (最小值)

  = 16.5µH μ A

Black small squareRIREF = 4.99KOhm @ 0.25A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    建议的工作范围为50mA 至200mA、这在250mA 时超出了该范围。

    当 VFB 为2.5V 时、反馈电阻器设置最大输出电压。  建议 DHC 范围为1.05V 至2.0V。  您的值将 VFB 设置得太低。  根据您的数字、当输出电压为62.63V 时、VFB 应为2.5。  请注意、这接近 absmax、器件和瞬态的容差可能会导致问题。

    IIN 计算不正确、有两个通道、而不是一个。  输入电压(min)时的输入电流也更高。

    对于900KHz、RT 应该大约为140k Ω。  由于输出电压较高、导致开关频率增加、因此必须测量此值。

    D10不是一个好的二极管、在高温下不是很好、结电容很高、这将导致额外的开关损耗。

    我们不建议按计算方式运行器件。  LM3492通过组合输出可设置为以250mA 的电流运行一个通道、从而将通道电流设置为125mA。  还有其他可用作升压的器件、例如 TPS92691和 TPS92692。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 支持团队:

    对于250mA、 数据表的内容 如下:

    它表示 LM3492HC 每通道可支持250mA 的电流。 您能确认一下。

    对于 Iin (min)、 EVB 数据表的内容 如下:

    它显示最小值 当 Vin 为最大值且仅打开1个字符串时、会发生 IIN。  您能确认一下。

    根据以下其他建议修改设计:

    Black small squareVFB (标称值)  = 1.82V @ VOUT (标称值)  = 53.25V   

    RFB1 = 453KOhm、RFB2 = 16KOhm

    Black small squareFsw = 900kHz、RRT = 140KOhm

    D10更改为 VSSB310-M3、Vishay

    VRRM = 100V、IF = 3A、Tj =-40~150度、 结电容= 230pF


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、我没有看到该器件的'H'版本、它的额定电流高达250mA。  在 Vinmax 处仅使用一个字符串即可计算出 IIN min。  最大输入电流 通过两个通道在 Vinmin 处进行计算。  请注意、此设计在最大开关频率和高输出电压下运行最大电流。  LM3492需要良好的散热、此电路可能会发热。

    Vfbnom 设置分频器、使 LM3492HC 能够在 absmax 之外运行。  如果您在底部使用16K 电阻器、我将从顶部电阻器的365K 欧姆开始、可能会开始降低电阻器值以确保 Vout 不会达到 absmax。  365K 和16K 将最大输出电压设置为约60V。  LED 灯串电压使其处于较窄的工作范围内、在所有条件下都可能难以工作。

    二极管的选择更适合此应用。