This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2002:关于图中的状态转换图 2个 BQ2002/F 和 BQ2002E/G 数据表

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2002E, BQ2002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964409/bq2002-about-the-state-transition-diagram-in-fig-2-of-the-bq2002-f-and-bq2002e-g-data-sheets

器件型号:BQ2002

您好!

我想向您询问 BQ2002/F 和 BQ2002E/G 数据表图2中的状态转换图。
(问题1)
从涓流充电到充电的转换条件被描述为 BQ2002/F 的 VCC 和 BQ2002E/G 的 VBAT、其中一个很可能是正的、另一个可能是不正确的。
以下哪项是正确的描述? 还是两者都正确?

(问题2)
关于上述条件、应参阅数据表中的哪一项了解功能说明?
我无法在数据表中找到描述。

(问题3)
将箭头(→)与上述条件中所述的水平条(-)相结合的符号是什么意思? (由红色圆圈表示的符号部分)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用用户="Kaji@PAN ]BQ2002/F 和 BQ2002E/G 的 VCC 分别描述了从涓流充电到充电的条件、其中一个可能是正的、另一个可能是错误的。
    以下哪项是正确的描述? 还是两者都正确?

    我相信这两个都是正确的。 镍氢电池/镍镉电池具有一些不同的特性、可判断电池是否需要再充电:电压和温度。 对于温度(2/F)、当充电关闭时、这会更加精确、因此器件会根据我认为的 CC 引脚检查这一点。 对于电压(E/G)、电池电压降至2V 以下。  

    [引用 USER="Kaji@PAN "]关于上述条件、应参考数据表中的哪一项了解功能说明?

    您可以在"启动充电周期"部分找到这些内容

    [引用 user="Kaji@pan)]上述条件中所述带有箭头(→)和水平条(-)的符号是什么意思? (由红色圆圈表示的符号部分)

    这将超过阈值、具体取决于箭头的方向。 对于您循环的电池、这表示电池电压下降到2V 以下