This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5900:小负载下的最小电压差

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: INA333, LP5900, LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964628/lp5900-minimum-voltage-difference-for-small-loads

器件型号:LP5900
主题中讨论的其他器件:INA333LM66100

您好!

我设计了一个电路、其中 LP5900-2.7用作应变仪(1kOhm)的电源、以及一个后面带有 ADC 的仪表放大器 INA333 (此 ADC 在其他情况下提供)、因此 LP5900的电流消耗总共小于10mA。

由于 LP5900的电源电压3可能会出现不同的电压:一个大约为3、0V 的标准纽扣电池(CR2032)、或者如果能量收集装置提供能量、则应该为4、1V。 只要能量收集装置额外提供能量、就会为超级电容器充电、并且直流/直流转换器使用该电压来产生3.5V 电压。 通过使用 LM66100对这些电压进行 ORing、LP5900可获得3、0V、3、5V 或4、1V 的电压。

负载小于10mA 时:是否应使用输出电压较低的 LP5900? 否则、输入和输出之间没有1V 电压;对于小于10mA 的负载、应保证有哪个电压差?

如果电压差太小而无法正常工作、L5900的行为是什么? 是否已启用电源电压?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAK:

    [引述 USER="Matthias Kirn"]负载低于10mA 时:我是否应该使用 输出电压较低的 LP5900? 否则、输入和输出之间没有1V 电压;对于小于10mA 的负载、应保证有哪个电压差?[/报价]

    LP5900具有非常低的压降-在 Iout = 150mA 时、并且在整个温度范围内、压降电压的特性为150mV (最大值)。 在3V 电源情况下、该最大压降已经在裕度范围内、并且随着负载的增加、压降电压也会增加、因此在这种情况下、压降小于150mV、并且不应在压降模式下运行。 但是、如果纽扣电池的电压下降得太多、则可能会接近压降、因此您也必须对此加以考虑。 数据表中的图15应该有助于让您了解预期的压降电压;数据是在 Iout = 100mA 的情况下获取的、因此您应该预计实际压降电压小于图中的值。

    [引用 user="Matthias Kirn"]如果电压差太小而无法正常工作、L5900的行为是什么? 如果启用、则关闭或传递电源电压?[/quot]

    LP5900没有 UVLO 电路:

    因此、假设输入电压大于2.5V 且输入电压-输出电压< V_DO、输出电压将尽可能密切地跟踪输入电压。 LDO 希望 Vout 为相等的目标值、因此它会将导通 FET 的栅极驱动到尽可能远的位置、从而使其阻抗非常小、从而使 Vout 尽可能接近其目标值。  

    此致、

    Nick