This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630EVM:STAT2 LED 不工作。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963336/bq24630evm-stat2-led-is-not-operated

器件型号:BQ24630EVM

各位专家,您好。

我已经了解了 BQ24630EVM 测试程序。

我根据《EVM 用户指南的3.Test Summary》进行了测试。

但是、电池已充满电、但 STAT2 LED 未亮起。

当电池充满电时、STAT1和 STAT2都关闭。

是否在充电状态下存在充电故障(请参阅表2)?  

如何检查电池充电完成?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

     什么是测量的 VFB 电压和测量的充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    测试条件为低带。

    电源#1: 5V

    电源#2:1.8V

    VFB:3.6V

    充电电流:6A  

    已连接充电图。

    总充电时间大约需要14分钟。

    蓝色图是电压、红色图是电流。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

     该充电曲线看起来很准确。 STAT2状态是什么? 它是否指示终止? 您将 TTC 连接到了什么? 当您探测 STAT2时、测量到的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TTC 与 GND 相连、旁路电容为0.1uF、这是 EVM 的默认设置。

    在数据表的 TTC 说明中、端接的含义是什么? 它是充电完成还是强制终止?

    如上图所示、充电完成后、STAT2不会变为低电平。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

      充电终止时测量 STAT2电压。 否、TTC 不会强制终止、但下拉/下拉将确定是否启用终止机制。