This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:MR 行为

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964630/tps3823-mr-behaviour

器件型号:TPS3823

大家好、我们在我们的设计中使用了带看门狗计时器的 TPS3823-33电压监控器。
我们对 MR 引脚的行为有一点困惑。
如数据表中所述:"手动复位输入。 拉低以强制复位。 只要 MR 为低电平、并且在 MR 变为高电平后的超时周期内、RESET 保持低电平。 未使用时保持未连接状态或连接至 VDD。"
"超时后的时间段"有多长时间? 它与看门狗超时(Tutout )相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅以下内容: