This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:反相电源

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM25575, LMZ34002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964622/lmr33630-inverting-power-supply

器件型号:LMR33630
主题中讨论的其他器件: LM25575LMZ34002

当对输入为8V 至10V 直流的反相电路使用 Webench 建议时、团队的工作原理如下。 LMR33630的输出为-12V @0.5A。  

客户的要求是-输出电压纹波非常小、器件应能够在低电流模式下提供、而不会在不连续模式下运行。 如果我正确读取了数据表、 则在轻负载时 LMR33630进入 DCM 模式。  

您是否会在此处推荐其他器件以满足客户要求?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    您似乎在寻找轻负载时不会进入 PFM 的器件。 在整个负载范围内始终处于 PWM 模式的器件、或者可选择模式、FPWM 或 PFM。

    Webench 显示了许多选项,具体取决于尺寸、成本、效率、易 用性...

    LM25575是固定频率工作模式、因此是一个选项。  

    LMZ34002是一款已转换为负输出的小尺寸模块解决方案。

    此致、Jason