This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:如果充电终止且存在壁式适配器、则从电池到充电电路的电流较低

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964231/bq24172-low-current-from-battery-to-charge-circuit-if-charging-is-terminated-and-wall-adapter-is-present

器件型号:BQ24172

尊敬的先生或女士:

如果有壁式适配器且充电已终止、我们就会遇到这样的问题:低电流(~ 5mA)会使我们的电池放电。

当我查看具有示波器的开关节点(引脚1和24)时、我可以看到数据表中的图4所示的图片。 可以每毫秒看到一次该信号。  在数据表中、我可以找到第9.3.14章(充电欠流保护)开关可以解释这种行为。 可以确认吗?

我们还在引脚13 (ISET)和 GND 之间修改了具有 FET 的芯片外部电路。 我们使用该 FET 通过我们的系统禁用充电器。 如果我们这样做、我们的电池不会再放电、但充电欠流保护也不会重新加载自举电容器。 那么、您能解释一下、如果这是芯片的安全状态吗?

此致

M. Schmidt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maik、

    使用外部 FET 将 ISET 拉为低电平是一种可接受且安全的禁用充电方法。 Q2的反向阻断 FET 将防止 AVCC 受损。

    谢谢、

    Ricardo