请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24172 尊敬的先生或女士:
如果有壁式适配器且充电已终止、我们就会遇到这样的问题:低电流(~ 5mA)会使我们的电池放电。
当我查看具有示波器的开关节点(引脚1和24)时、我可以看到数据表中的图4所示的图片。 可以每毫秒看到一次该信号。 在数据表中、我可以找到第9.3.14章(充电欠流保护)开关可以解释这种行为。 可以确认吗?
我们还在引脚13 (ISET)和 GND 之间修改了具有 FET 的芯片外部电路。 我们使用该 FET 通过我们的系统禁用充电器。 如果我们这样做、我们的电池不会再放电、但充电欠流保护也不会重新加载自举电容器。 那么、您能解释一下、如果这是芯片的安全状态吗?
此致
M. Schmidt