Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
您好!
我设计了一个7s5p 电池组、需要提供高达200A 的电流。 我将使用 BQ76930 + bq78350-R2的组合。 RSense 上的最大压降为200mV、因此对于200A、它将是1m Ω 的 Rsense、无余量。 这意味着、如果 Rsense 的值因任何原因而增加一点、我们可能会达到200mV 的限值、然后 MOSFET 将直接关断。
目前、我使用的 Rsense 为0.5m Ω、看起来工作正常。 当我尝试使用 BQ Management Studio 编写参数时、我会收到这条烦人的消息"Value is beBeyond maximum value defined for parameter:calibration.curry.CC gain"。 由于 CC 增益和容量增益的值小于"1"、因此无法写入 CC 增益和容量增益、但当我运行 CC 校准时、它们是正确的(在我的例子中为"0.212")
我的问题是:这是否会影响其余功能? 当我使用该值0.5m Ω Rsense 时、情况是否正常?
非常感谢您的参与、
豪尔赫