This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:汽车级 NMOS 建议

Guru**** 2502005 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD16301Q2, CSD17571Q2, CSD19538Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964413/csd19538q2-automotive-grade-nmos-recommendation

器件型号:CSD19538Q2
主题中讨论的其他器件:CSD16301Q2CSD17571Q2

您好!

我的客户需要低于汽车级 MOS。  请据此提出建议。  谢谢。  

CSD16301Q2_25V_5A_TI

CSD17571Q2_30V_22A_TI

CSD19538Q2_100V_14.4A_TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    感谢您向客户推广 TI FET。 我们不提供任何通过汽车认证的 FET、也没有计划提供。