This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92640:控制方法

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964155/tps92640-control-methods

器件型号:TPS92640

尊敬的 TI 团队

我的客户正在考虑通过以下方式对 TPS92640进行调光:(LED 电流高达500mA)
・μ A LED 电流5mA ~ 500mA:
在将100%占空比 PWM 信号(恒定电压)输入 UDIM 引脚时、通过改变施加到 IADJ 引脚的电压来控制 LED 电流。
・μ A LED 电流0mA ~ 5mA
向 IADJ 引脚施加大约0.1V 的电压、并通过更改 PWM 信号输入到 UDIM 的占空比来控制 LED 电流。

请回答以下有关上述方法的问题。
如果您查看数据表、则仅描述了将 PWM 信号输入到 UDIM 引脚并按输入信号占空比调节 LED 电流的形式、如下面的电路配置所示。
当 TPS92640上的 UDIM 引脚处于恒定电压时、更改 IADJ 引脚电压的控制方法是否存在问题?


2.如果1.中没有问题,在上述两种控制方法之间切换时连接的 LED 是否会闪烁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

      第一个问题的答案是肯定的! IADJ 支持模拟调光、您还可以使用该引脚对亮度进行调光。

      第二个问题的答案是肯定的! 您可以使用 IADJ 更改电流电平、并使用 UDIM 引脚更改占空比。 这种混合调光方法可以实现高调光比。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢你的答复。

    我知道、使用第一篇文章中显示的 IADJ 和 UDIM 进行调光的方法是可行的。
    我还有其他问题。


    第一个帖子(如下所示)中显示的方法在最大 LED 电流的1%处切换。
    当我们的客户尝试以下方法时、在切换时确认 LED 闪烁。
    此外、当以最大 LED 电流(LED 电流100mA)的20%进行开关时、
    LED 闪烁消失。

    对于使用 IADJ 引脚和 UDIM 引脚的方法、是否有建议的开关时序?
    如果是、如果您能告诉我、我将不胜感激。

    ・μ A LED 电流5mA ~ 500mA:
    在将100%占空比 PWM 信号(恒定电压)输入 UDIM 引脚时、通过改变施加到 IADJ 引脚的电压来控制 LED 电流。
    ・μ A LED 电流0mA ~ 5mA
    向 IADJ 引脚施加大约0.1V 的电压、并通过更改 PWM 信号输入到 UDIM 的占空比来控制 LED 电流。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

       不建议使用 IADJ 引脚在0mA 至5mA 之间进行调节。 对于低电流、建议更改 PWM 占空比、同时在 IADJ 引脚上保持足够的电压。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean

    感谢你的答复。

     "不建议使用 IADJ 引脚在0mA 至5mA 之间进行调节。 建议更改低电流的 PWM 占空比、同时在 IADJ 引脚上保持足够的电压"

    如上所述、应向 IADJ 引脚施加多少电压来控制 LED 电流0-5mA?
    (当 IADJ 引脚保持在0.5V 附近并且 PWM 占空比被改变以控制0至5mA 的 LED 电流时、未观察到 LED 闪烁。)

    此致、

    是的、奥特伊

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

       建议在轻负载条件下将 IADJ 保持在0.5V 以上。

    BR

    肖恩