This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:补偿组件选择"交叉频率"

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964425/tps54531-compensation-components-selection-crossover-frequency

器件型号:TPS54531

你(们)好

通过查看数据表或其他问题、我无法理解"补偿组件"。

使用条件如下。

VIN=12~24.6V

输出电压=5.2V

Iout (max)=0.7A

L=47uH (100mΩ)

使用 Webench 时、其他参数如下所示。

COUT=3mΩ 10uF (μ F)

Rcomp=100Ω Ω

Ccomp=22nF

Ccomp2=4.7nF

仿真结果是增益 Marg =-11.23dB、相位 Marg = 67.42 Deg、交叉频率= 2.54kHz。

我认为 Gain Marg 和 Phase Marg 是好的。

但是 、交叉频率低至2.54kHz。

我知道 交叉频率需要大约为20kHz、

但是、您认为该 Webench 的仿真结果是否良好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    首先、为什么在最大负载为0.7A 的情况下使用5A 器件?  

    2.对于您的情况、TI 仍然建议使用最大负载5A 来创建 Webench 设计、因此带宽会很大。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您的快速响应。

    首先、为什么在最大负载为0.7A 的情况下使用5A 器件?  

    >我计划使用 TPS54531来生成多个电压

    以上0.7A (最大值)就是其中的一部分。

    我希望即使在0.7A (最大值)时也能使用 TPS54531来统一这些器件。

    2.对于您的情况、TI 仍然建议使用最大负载5A 来创建 Webench 设计、因此带宽会很大。  

    >即使输出电流小于5A、是否应在 Webench 设计中以5A 计算?

    谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    1.明白了。  

    2.是的、我认为5A 设计可以满足您的0.7A 应用需求。