请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56637 大家好、在数据表 TPS56637中、
CFF 和 R 有建议的组件值
但1.8V、1.2V、1.05V 表中 CFF 和 R 的值为空、如下所示。
在低电压下、建议不使用 CFF 和 R?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.