This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:有关 NC 引脚的查询

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964374/lm76003-inquiry-about-nc-pin

器件型号:LM76003

您好!

我想知道我必须如何执行 NC 引脚。

当我看到数据表时、将 NC 接地。

但是、当我检查 EVM 原理图时、引脚7、19、23未接地。

原因是什么?

我是否必须将所有 NC 引脚(7、19、23、27、28、29、30)接地? 还是必须遵循 EVM 原理图?

我期待收到您的回复和指导。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    NC 引脚未连接到内部电路、因此、无论您将这些引脚保持断开状态还是将其连接到 GND、器件都将正常工作。

    但是、建议尽可能将 NC 引脚接地。 如果您的布局允许、我建议将其连接到 GND。

    EVM 将多个 NC 引脚连接到 GND、但将引脚7、19和23保持开路。 引脚7和19的位置不方便、无法轻松连接到 GND。 引脚23可以轻松连接到 GND、但连接可能已丢失。

    此致、Jason