请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76003 您好!
我想知道我必须如何执行 NC 引脚。
当我看到数据表时、将 NC 接地。
但是、当我检查 EVM 原理图时、引脚7、19、23未接地。
原因是什么?
我是否必须将所有 NC 引脚(7、19、23、27、28、29、30)接地? 还是必须遵循 EVM 原理图?
我期待收到您的回复和指导。
此致、
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道我必须如何执行 NC 引脚。
当我看到数据表时、将 NC 接地。
但是、当我检查 EVM 原理图时、引脚7、19、23未接地。
原因是什么?
我是否必须将所有 NC 引脚(7、19、23、27、28、29、30)接地? 还是必须遵循 EVM 原理图?
我期待收到您的回复和指导。
此致、
Michael
您好、Michael、
NC 引脚未连接到内部电路、因此、无论您将这些引脚保持断开状态还是将其连接到 GND、器件都将正常工作。
但是、建议尽可能将 NC 引脚接地。 如果您的布局允许、我建议将其连接到 GND。
EVM 将多个 NC 引脚连接到 GND、但将引脚7、19和23保持开路。 引脚7和19的位置不方便、无法轻松连接到 GND。 引脚23可以轻松连接到 GND、但连接可能已丢失。
此致、Jason