This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:是 TPS61165 IC、适合用作背光 LED 驱动器、用于驱动100mA、38.5V 和44个 LED (11LED#39;s 与4个灯串串联)

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963034/tps61165-is-tps61165-ic-suitable-as-a-backlight-led-driver-for-driving-100ma-38-5v-with-44leds-11led-s-in-series-with-4-strings

器件型号:TPS61165

在我们的设计中、我们希望将 TPS61165用作10.1"显示屏的背光 LED 驱动器 IC、下图给出了10.1"显示单元的要求。 此部件是否适合我的应用、请检查并确认。

LED 配置为11LED 与4个灯串串联、如下图所述。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎已经将此问题发布了两次...

    就像我在另一个线程上说的、请重新加载图片。 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将根据显示要求重新加载图片:请确认、TPS61165 IC 是否支持我的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    请提供输入电压。  

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    输入电压为5V。

    此致、

    Jyothi。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jyothi、

    该器件是正确的。 但是、请注意电感器电流纹波、并确保它不会超过电流限制。

    BR、

    Robin