This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:向环路响应添加零

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR64010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964304/lmr64010-adding-a-zero-to-the-loop-response

器件型号:LMR64010

团队、

请帮助回答我客户的问题:

我在研究一个使用 LMR64010的简单升压电路设计、并注意到有关使用前馈电容器向环路响应添加零的部分。 零点的目标为8kHz、我的 R1值为332K、计算结果为60pF、这当然不是标准值。 因此、如果我移动到标准值(56pF 或68pF)、我可以将零点移动到大约7kHz 或8.5KHz。 向上移动零点是否优先? 还是关闭?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    对于此应用、56pF 或69pF 均可。 穿越频率通常远离零频率、因此7kHz 或8.5kHz 具有相同的效果。