This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2804:最高工作温度

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964354/ucc2804-maximum-operating-temp

器件型号:UCC2804

大家好、

 UCC2804D 的电气规格最大工作温度(125C)和封装附录(85C)之间似乎存在差异。 类似的 E2E 帖子指出:"此器件可在最高结温150°C 的条件下运行、其电气参数最高可在85°C 的条件下运行。 这意味着您通常不会在高于85°C Tj 的温度下运行 UCC2804。"

但是、对于 UCC280x、电气规格表中的状态为"–40°C≤TA≤125°C。 VCC = 10V (1)、RT = 100k (从 REF 到 RC)、CT = 330pF (从 RC 到 GND)、0.1uF (从 VCC 到 GND)电容器、0.1uF (从 VREF 到 GND)电容器、TA= TJ (除非另有说明)。"

您能否确认封装附录中的85C 最大温度是否为拼写错误?

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照数据表了解 D 封装的温度范围、-40C 至125C、请参阅第3页。 如果您看到数据表显示的描述不一致、请使用页码指明它们显示的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的快速响应。 第43页的内容不正确:封装附录工作温度范围(最大85°C)。

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请忽略关于温度的第43页。 请注意、规格表和建议表(第8.3节)是需要遵循的内容。