This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:降低高电压端口

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963497/lm5170evm-bidir-decrease-high-voltage-port

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5170

您好!

我有一个特定应用、其中我有一个12V 总线和一个额定电压为12.8V 的电池。 我想使用电池来支持12V 总线、如下图所示。 是否有办法设置此 EVAL 板来处理这种情况? 否则、是否可以使用另一个相同的串联电池将高压总线的电压增加到24V? 对于这两种情况、我是否需要立即对电路板进行任何更改? 我计划使用 MCU 对其进行控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    感谢您与我们联系并考虑使用 LM5170。   如您所见、LM5170最好在两个不同的电压轨之间工作、一个电压轨应始终大于另一个电压轨。  您的24V 电压设计思路应直接与 EVM 配合使用、但有很大变化、不过您可以分别通过 R77和 R77调整 EVM 的电压调节电平。  

    对于单节电池、由于12.8V 可能会低于12V 总线、因此您可能需要考虑以下参考设计所示的电路结构:

    您的 MCU 可能只需控制 DIR、UVLO 和 EN1/EN2即可运行 EVM。

    谢谢、

    Youhao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 在调整高压端口的电压调节电平时、是否仅需要调整 R77? 数据表中是否有与我可以参考的电压调节电阻器相对应的部分? 或者、您是否对我应该用于24V 端口而不是48V 端口的值有建议?

    谢谢、

    Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    正确的是、R77是需要调整的那个。  R75和 R77构成放置在 HV 端口和 GND 之间的电阻分压器。  选择 R77时、应确保 R77共享的电压等于 U2A 同相输入端的电压、即 U13产生的 REF 或2V。  求解方程式、您将得到 R77 = 4.53k、以便将 HV 端口设置为24V。   

    谢谢、

    Youhao