This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:启动前对输出进行预偏置限制

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31707
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964356/lmz31707-pre-bias-limit-on-output-before-startup

器件型号:LMZ31707

您好、E2E、

根据第10.7节、该器件可以开始进入预偏置电压。  该预偏置的电压限制是多少?

是否有任何临界情况下、输出端的3V3电压会在启动前损坏 LMZ31707?  如果预偏置电压大于您要在中启动的电压、该怎么办?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    该模块中的稳压器使用二极管仿真来提高轻负载效率、因此它具有~0A 灌电流限制、因此在具有预偏置输出的情况下非常稳定。 如果预偏置电压大于设置的输出电压、稳压器将进入跳跃模式并停止开关。 一旦输出下降到足以使模块需要开始调节它的水平、稳压器将开始开关。

    我可以考虑的一件事是、如果这个预偏置源能够提供大量电流、它在输入电压之前存在并且输入能够灌入电流。 然后、预偏置源可以将电流向后推通过 IC、通过 HS FET 的体二极管推至输入端。 该器件将无法限制以这种方式流过该器件的电流。 但是、这种情况通常只能在实验室设置中发生、而不能在实际应用中发生。

    Anthony