This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:演示板 PMP10099RevB 无法正常工作

Guru**** 2634945 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10099, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962729/ucc29002-demo-board-pmp10099revb-not-working-properly

器件型号:UCC29002
主题中讨论的其他器件:PMP10099

我们已根据 TI 原理图和 Gerber 文件构建了 PMP10099。
反激式转换器正常工作、遗憾的是、一旦多条路径处于活动状态、我可以看到所涉及器件电流的频率变化非常低、范围从接近于零到由一条路径全部全部提供的完整电流。 我将8个中的4个焊接到了上。
原理图中有一条注释、说明 R12、R18仅用于测试目的。 取出 R12没有帮助、取出两个切口即可打开 FB 环路。

我的选项太多了...

此致、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、您在 PMP10009参考设计方面遇到问题。

    我只是想知道您是否修改了设计以支持您自己的反激式转换器?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    不、我没有修改 PM10099。 我采用了所有推荐的部分、只要有确切的部分提到、对于所有其他部分、我都采用了适当的部分。

    您能告诉我如何处理这些 R12和 R18 0r 电阻器吗? 将它们都取出对我来说毫无意义。

    最令我感到困扰的是,第一条和第二条路径似乎正常工作,第三条和第四条-有时-显示了这种不可报告的行为。

    对此,

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我会对反激式转换器进行故障排除、以确保它们正常运行。  完成后、我将验证是否正确选择了 UCC29002周围的补偿组件。  您可以通过 Excel 设计工具链接来实现该目的。

    在您尝试之后、如果您仍有问题、请告诉我、我将与参考设计的设计人员联系、以便他能够帮助您解决此设计的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。 我试着用.xls 来玩、然后测量、更换部件、尤其是补偿网络、我开始想知道 Reao (R17_x)是否应该是2.74k 而不是2.74R。 该值远比您随标准值提供的工作表中的相应值要接近。 因此、我为所有4条路径插入了这些2k74电阻器。 到目前为止、它可以进行接缝处理以正常运行。

    如果为电阻器 R17提供的值有故障、您能否验证这个值?

    此致、

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Excel 工具似乎为您提供了正确的值、它似乎是有效的。

    我想、您应该可以。  如果您有任何其他问题、请告知我们 ?

    此致、