This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:BQ24630无法充电

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961543/bq24630-bq24630-can-not-charge

器件型号:BQ24630

你(们)好  

我的客户使用 BQ24630设计了原理图、发现输出电压不稳定、无法充电。

附上了原理图供您参考。

当适配器通电时、VBAT 上的电压跳过、VFB 端子 I meased 上的电压也跳过。

VBAT 连接到电池、但无法充电。  

该适配器使用 DC24V、并将电池电压设置为大约18V。

根据实际测量结果、PH 输出为10V~18V。  

请提供一些建议。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

     当您看到意外行为时、最好包含波形。 原理图中的 TS 上没有电阻器网络。 如果未使用热敏电阻、TS 需要保持在正常工作范围内的直流电压。 我建议在 HSFET 漏极处使用2x10uF 电容器替换 C2、并使用另一个焊盘替换0.1uF 的0.01uF 陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    感谢您的回复。

    在 TS 引脚上添加正常电压后、电池可以正常充电。 但充电电流仅为0.6A。 原理图是5A 的设计。

    当电池完全放电时、充电电流仍然无法达到5A。

    如何增加充电电流。

    谢谢

    星号

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

      您是否正在测量实际电池电压? 充电器很可能已经处于 CV 模式、因此在允许充电电流逐渐减小的情况下调节输出电压。 记录 VFB 电压。

    您的电池放电低多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar Manishankar

    感谢您的回复。

    当电池放电耗尽然后充电时、充电电流仍然很小。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

     您能否获取 PH、LODRV、HIDRV 和 SRN 电压的波形?