This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:BQ24232在3.7V 电池电压下的典型 Ibat?

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963324/bq24232-bq24232-typical-ibat-under-3-7v-battery-voltage

器件型号:BQ24232

专家您好!

我想知道 Ibat 的典型特征。
数据表仅具有最大值、但我们需要知道电池电压为3.7V 时的典型值。
我们不需要保证设计规格是可以接受的、那么您会提供它吗?

谢谢、致以诚挚的问候。
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    我们不提供充电电流的典型特性、因为这是电阻器可编程的。 对于特定的电阻值、您可以使用 KISET 值来查找电池快速充电电流的典型值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我要问 Ibat。 当器件被禁用时、它是电池到 BAT 引脚的电池泄漏电流。
    数据表的最大值仅如下所示。 但我们想知道 Vbat 为3.7V 时的典型值。

    如果是设计规格或目标规格、我可以接受。 此外、我不需要保证它。

    您能否提供这方面的典型值?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    啊,我很抱歉。 对于该值、我们预计将看到4.1uA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我知道它将是4.1uA (典型值)。
    此外、该值是设计目标值吗?

    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    该值不是设计目标值、而是验证测试中看到的值。