This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:自动充电

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964330/bq25887-auto-charging

器件型号:BQ25887

您好!  

如何让该充电器识别电池何时插入并自动开始充电? 我已阅读第8.3.4.1节。 如果 I (1)有一个可以将 CD 引脚接地 的开关、并且(2)在将计算机与芯片断开之前将其编程为 EN_CHG = 1、那么这是否满足此芯片在连接电池时自动开始充电的条件?  

谢谢、

Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    充电器默认为 EN_CHG = 1。  因此、只要 CD 引脚处于低电平并且电池低于默认 VBATREG、充电器就应开始充电。  如果您对默认寄存器进行任何更改、请记住、如果看门狗计时器没有频繁地进行 ping 操作或禁用、那么许多寄存器(包括 VBATREG、ICHG)将恢复为默认值。

    此致、

    Jeff