This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:请求 UCC12040和 UCC12050的 EMI (RE、CE)数据。

Guru**** 2510795 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964036/ucc12040-request-emi-re-ce-data-of-ucc12040-and-ucc12050

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

您好、TI 专家。

我的客户想要查看 UCC12040或 UCC12050。

客户希望查看 EMI (辐射、传导)数据。

我能否获取提供的 EMI 数据?

请检查。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将您的请求转发给该团队以提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Grady、

    感谢您深入了解 UCC12040 UCC12050 EMI 结果。 请直接向我发送电子邮件(s-mappus@ti.com)?

    Steve